This website requires JavaScript.

Blog - JLCPCB

プリント基板の比誘電率及び表面処理技術の説明及び考察

1.プリント基板の比誘電率について プリント基板(PCB)の設計において、比誘電率は非常に重要な要素の一つです。比誘電率は、基板材料が電界に対してどのように反応するかを示す指標であり、電子機器における信号伝送や電力供給の効率、性能に大きな影響を与えます。特に高周波回路や高速通信に使用されるプリント基板では、比誘電率が適切に管理されていないと、信号遅延や伝送損失、さらには回路全体の不安定化を引き起こす可能性があります。 図1 JLCPCB製品イメージ 1.1 比誘電率の定義と役割 比誘電率(RelativePermittivity,εr)は、材料が真空中に対してどれだけ電荷を蓄えられるかを示す値です。これは絶縁体材料において、電界の影響をどの程度遮るか、または許容するかを表します。PCBの基板材料において、比誘電率は、信号伝送速度や信号の整合性に影響を与えるため、特に高速信号伝送が求められる通信機器やコンピュータの基板設計では、非常に重要な指標です。 信号伝送の際、信号は基板上の導体パターンを通って移動しますが、基板材料の比誘電率が高いと、信号の伝播速度が遅くなります。逆に、低い比誘電率を持つ材料は......

Oct 27, 2024