基板設計に関わる技術及び手法の考察
1.プリント基板(PCB)の設計の流れと注意点 プリント基板(PCB)の設計プロセスは、多段階にわたる複雑な手順が必要であり、各段階での慎重な注意が求められます。以下に、PCB設計の流れと視点ごとの注意点を説明します。 図1 JLCPCB仕上げ製品イメージ 1.1 要件定義と設計仕様の確認 最初のステップは、システムの要件を定義し、使用する部品や機能を明確にすることです。これには、電源電圧、動作周波数、使用するICや部品のリスト、基板の層数などが含まれます。要件定義の段階でシステム全体を把握し、必要な性能や物理的制約を考慮することが重要です。 1.2 回路図の作成 回路図エディタを使って、電子部品を配置し、それらを相互に接続します。この段階では、各部品のピン配置や動作条件を確認しながら、正確に回路を設計することが必要です。また、将来的な拡張や修正がしやすいように、論理的で見やすい回路図を作成することが推奨されます。部品の誤選択や接続ミスがあると、基板の製造後に修正が難しくなるため、細心の注意を払います。 1.3 ネットリストの生成と検証 回路図が完成したら、ネットリストを生成します。これは、各部品......
Oct 27, 2024