This website requires JavaScript.

PCB設計におけるシールド:シグナルインテグリティと電磁両立性の確保

ブログ  /  PCB設計におけるシールド:シグナルインテグリティと電磁両立性の確保

PCB設計におけるシールド:シグナルインテグリティと電磁両立性の確保

Nov 24, 2024

 プリント基板(PCB)設計は、電子機器の性能と信頼性を決定する極めて重要な役割を担っています。技術の進歩に伴い、高速データ伝送や電子機器の複雑化に対する要求は高まっています。このような課題に対応するため、エンジニアはPCB設計における効果的なシールド技術に注目しています。このブログでは、シールドの重要性、そのメリット、シールドの種類、実装のベストプラクティスについて掘り下げます。



Close-up view of motherboard




シールドの重要性

 複雑なエレクトロニクスの世界では、信号は電磁放射線や周囲のコンポーネントなどのさまざまなソースからの干渉を受けやすくなっています。シールドは、このような不要な干渉を防ぐために、敏感なコンポーネントやPCBセクションを導電性材料で囲むことを含みます。シールドの主な目的は、信号の完全性を維持し、電磁干渉(EMI)を低減し、電子システムの全体的な安定性を向上させることです。

PCB設計におけるシールドの利点

A- EMIの低減:

 シールドは、電磁波がPCBから逃げるのを防ぎ、周辺コンポーネントや外部デバイスとの干渉のリスクを低減します。 これは、EMIが信号品質を低下させ、システムパフォーマンスを妨げる可能性があるアプリケーションで特に重要です。

B- 信号の整合性を維持します:

 高速デジタル信号は、クロストークや電磁ノイズによって信号が劣化する可能性があります。シールドは、外部からの影響を最小限に抑え、信号の完全性を維持し、信号が最小限の歪みで目的地に到達することを保証します。



High-speed digital signals


C-規制基準に準拠しています:

 多くの業界では、電磁放射を規制する厳しい規制があります。適切なシールドは、電子機器がこれらの規格に準拠していることを保証し、他の電子システムとの干渉を防ぎ、高いレベルの電磁適合性(EMC)を維持します。

シールドの種類

A-電磁シールド:

  これには、金属箔や導電性塗料などの導電性材料を使用して、電磁波を吸収または反射するバリアを作成することが含まれます。銅やアルミニウムなどの材料で作られたエンクロージャー、缶、またはシールドは、通常、電磁波シールドを実現するために使用されます。

Electromagnetic Shielding

B-導電性エンクロージャー:

 敏感なコンポーネントを導電性エンクロージャーに入れることで、電磁放射を抑えることができます。この技術は、無線周波数(RF)モジュールや敏感なアナログ回路など、局所的なシールドが必要なアプリケーションで特に効果的です。

Conductive Enclosures


C-グランドプレーンシールド:

 信号トレースの下に専用のグランドプレーンを実装すると、シールドの一形態として機能します。適切に設計されたグランドプレーンは、電磁エネルギーを吸収して分散し、隣接するトレース間のクロストークや干渉のリスクを低減するのに役立ちます。

Ground Plane Shielding




シールドを実装するためのベストプラクティス

A- 初期計画:

 PCB設計の初期段階でシールドの考慮事項を組み込みます。シールドが必要な重要なコンポーネントと信号経路を特定し、それに応じて計画します。

B- 材料の選択:

 アプリケーションの特定の要件に応じて、適切なシールド材料を選択します。導電性、耐久性、製造プロセスとの互換性などの要素を考慮します。

C- 適切な接地:

 電磁エネルギーの散逸のための効果的な経路を提供するために、シールドの適切な接地を確保します。 適切に設計された接地構造は、シールド効果と全体的なシステム性能を向上させます。

D-テストと検証:

 シールドの実装の有効性を検証するために徹底的なテストを実施します。これには、規制基準への準拠を保証するための電磁波適合性(EMC)テストが含まれる場合があります。




結論

 シールドは、現代のPCB設計の基本的な側面であり、電子的な複雑さと高速データ伝送の増加に伴う課題に対応するものです。効果的なシールド技術を実装することで、エンジニアは信号の完全性を確保し、電磁干渉を最小限に抑え、電磁両立性に関する規制基準を満たすことができます。電子デバイスが進化し続けるにつれて、PCB設計におけるシールドの役割は、電子システムの成功と安定性にとってますます重要になっています。