PCBレイアウトチュートリアル: JLCPCBで注文するためのステップバイステップガイド
PCBレイアウトチュートリアル: JLCPCBで注文するためのステップバイステップガイド
プリント基板(PCB)の製作は楽しく、充実したものです。このチュートリアルでは、JLCPCBでPCBデザインを注文する手順を説明し、私たち自身の経験に基づいた有用なアドバイスを提供します。ご希望の基板タイプの選択から注文まで、PCBを素早く作成するために必要なことをすべて説明します。
ステップ1:PCBタイプの定義
PCBを作り始める前に、必要なPCBのタイプを知ることが重要です。JLCPCBにはいくつかのタイプがあり、それぞれ異なる目的に適しています:
a. ノーマルボード
・ 特徴:
ブラインドホールや隠しホールがないデザインで、すべてのホールはスルーホールです。高周波信号や電源をあまり必要としない回路に最適。
- 用途
基本的なことができる一般的な電子機器。
b. 電源基板
・ 特徴:
設計の30%以上を電源が占める。高周波は通らない。
- 用途:
大きなシステムで電力を分配する基板。
c. 高速または高周波基板
・ 特性:
周波数が1GHz以上の回路に適合。輻射や電磁干渉(EMI)の抑制に注意が必要。
・ 用途
RFアプリケーション、高速データ処理ツール、高度通信。
d. HDI(高密度インターコネクター)
・ 特徴
内幅が6ミル(0.15ミリ)以下のマイクロビアが特徴のひとつ。通常、1平方インチあたり130本以上のピンを持ち、1平方インチあたり170インチ以上のルートを持つ。
・ 用途
高性能回路を必要とする小型で複雑なシステム用。
ステップ2:PCB寸法の決定
次に、PCBのサイズを決めます。JLCPCB はデフォルトで長方形を作成します。どのようなサイズが受け入れられるかを設計チームに伝えることができます。
ヒント: プランがこれらの制限を超える場合、変更が必要になる可能性があります。
ステップ3:レイヤー数の指定
あなたの PCB が何階層になるかを知ることはとても重要です。JLCPCBにこのことを伝えることができますし、必要なレイヤーの最高数を調べることも良いアイデアです。各レイヤーは計画をより複雑にするので、よく考えてください。
・ レイヤー数の最適化:
レイヤー数やスタックアップ構造に関して特別なニーズがある場合は、購入プロセスで売り手に伝えておきましょう。
ステップ4:パッドを数える
パッド数は重要なディテールです。スルーホールと表面実装の両方のタイプで、基板上のパッドの数がわかります。パッドの数は、PCBの設計とレイアウトに直接影響します。
・なぜ重要なのか:
通常、パッド数が多いほどデザインは複雑になり 、より高度な製造方法が必要になる可能性があります。
ステップ 5: 要件ファイルの記入
JLCPCBは、あなたのニーズに関する詳細情報を記入できるテンプレートを提供します。このファイルは、企画と製作をスムーズに進めるために非常に重要です。
・記載する内容
PCBのタイプ、サイズ、層数、パッド数、特別な要求など、すべての詳細をリストアップしてください。
ステップ6:関連ファイルの準備
PCBの注文がうまくいくためには、正しいリンクファイルをアップロードする必要があります。あなたのファイルが正しい形式で、よく整理されていることを確認してください。通常、これらを渡す必要があります:
・回路図ファイル:
回路図ファイル: EasyEDA Pro のような設計ツールを使用します。
・DXFファイル:
PCB CADの構造モデルを提供します。
・データシート:
計画で使用した部品のデータシートを添付してください。
ステップ 7: 注文を提出する
これらの作業が終わったら、いよいよ発注です。送信する前に、すべての要件が正しいことを確認してください。送信後、校正刷りが届きますので、問題や変更についてJLCPCBチームと話し合う必要があるかもしれません。
ステップ8:納品物について
JLCPCBからは、注文を送信した後、いくつかのアイテムを受け取ることができます。その一部をご紹介します:
・ ガーバーファイル:
PCB作成用の274Xファイル。
・ CPL(コンポーネント配置リスト)ファイル:
PCBをまとめるためのXLSまたはCSVフォーマット。
・ BOM(部品表)ファイル:
部品を購入し、組み立てるためのファイル。
・ DXFファイル:
CADでモデルを作成するためのファイル。
・ 3Dモデルファイル:
通常OBJ形式ですが、EasyEDA ProユーザーはSTEP形式でも入手できます。
・ 組立図:
トップとボトムのシルクスクリーンがどのように組み合わされるかを示すPDFファイル。
・ ソース/デザインドキュメント:
作成の詳細な記録です。
・ PCB製造指示書:
インピーダンス、レイヤースタックアップ、製造方法など、基板を製造するためのルール。
ステップ9:品質管理と生産
JLCPCBはあなたの注文を受け次第、すぐに製作を開始します。JLCPCBはお客様のPCBが規格に適合していることを確認するため、徹底した品質チェックを行います。進捗状況はJLCPCBのウェブサイトで確認できます。
常に情報を提供します: 定期的なアップデートにより、納品予定日を把握することができます。
正しい手順で明確な指示を出せば、PCBを注文するプロセスは簡単です。JLCPCBのサービスを利用すれば、高品質の製造だけでなく、購入プロセスも簡単になります。PCBの種類の選択から、結果を得るまでのすべてのステップは、あなたの設計目標を達成するために必要です。