技術的な説明: マウスバイトパネル化ガイド
技術的な説明: マウスバイトパネル化ガイド
従来のパネル化方法はV溝を使用しますが、不規則な形状のボードや特殊な要件(JLCPCBの経済的なSMTアセンブリなど)の場合、封筒の切手に似たマウスバイトパネル化が必要です。この方法を使用してパネル化されたPCBは、「マウスバイトパネル」または「マウスバイト接続」と呼ばれます。
マウスバイトパネル化は 「汎用パネル化」とも呼ばれます。マウスバイトを追加する位置がある限り、さまざまな形状のボードをマウスバイトを使用して相互接続することができます。マウスバイト接続位置の数、サイズ、およびパネルの全体的な安定性は、SMTアセンブリの品質に直接影響します。
マウスバイトのパネル化により、パネルを取り外した後に鋸歯状のエッジが発生する可能性があります。
■マウスバイトサイズ:直径0.60mmの穴を5~8個セットで使用することをお勧めします(1セットあたりの穴の数が5個以下にならないようにすることをお勧めします)。
■マウスバイトの間隔:穴の端から穴の端までの距離は0.35-0.4mmである必要があります。十分な接続強度を確保するために、最低0.3mmの間隔を確保する必要があります(薄いボードの場合、もう少し大きな間隔が必要な場合があります)。
■マウスバイトのセット数: 両側幅30mm以内のボードの場合、対称的に配置された最低2セットが必要です。実際のボードサイズと部品重量に応じてセット数を調整してください。50~60mmごとにマウスバイトのセットを追加することをお勧めします。
■マウスバイトの配置:ボードフレームの中心線またはボードの1/3まで伸びるマウスバイトの穴を追加します。ボードの端にビア、トレース、取り付け穴、または突出したコンポーネントがある場合は、その領域でマウスバイトを避けてください。
■パネル化間隔:一般的な間隔は1.6mmまたは2mmで、最低1.2mmが必要です(この値より小さいと、穴あけビットの破損や位置ずれの問題が発生する可能性があります)。
⊙ ボードの分離を容易にするために、マウスバイトはボードの広い空きスペースに配置する必要があります。
❶プロセスエッジ側にはマウスバイトは必要ありません(図の赤丸で表示)。マウスバイトはボードの輪郭の片側にのみ追加すればよいですが、ボードを他のボードに接続する場合は、両側にマウスバイトを追加する必要があります(図の赤い矢印で表示)。
❷円形ボードの場合、空のボードスペースがある位置にマウスバイトを追加して、ボードを分離する際に力を加えることができる空のボード領域をより大きく確保することをお勧めします。
⊙ 制作の便宜上、ガイドラインに従ってマウスバイトを追加してください。
要求事項
お客様から提供された不適合パネルファイルに対して、以下の要件が提供されます。
①お客様から提供されたパネルパイルのマウスバイト間隔が不十分な場合、当社のエンジニアリングチームは別途通知することなく、最小0.3mmに調整します(十分な支持力を確保し、偶発的な分離を防ぐため)。
②非標準設計の場合、調整が必要なため、各生産が正確に同じであることを保証することはできません。 そのため、バッチごとに結果が異なる場合があります。ご注意ください!
③お客様からテキスト説明やガーバーファイルのないアウトライン図面で指定されたパネル設計の場合、不適合位置(マウスバイト、接続位置、クリアランスなど)については、当社が独自に調整します。ツーリング穴や基準点はお客様が追加する必要があります。図面にないデータを追加することはありません。
④お客様がガーバーファイルで提供されたパネルデザインの場合、ツーリング穴や基準点が必要な場合は、お客様ご自身で追加してください。図面にないデータは追加いたしません。 詳細はこちらをご覧ください。
⑤お客様から提供されたパネルレイアウト図面のうち、ユニットボード(またはプロセスコーナー)が同一でない場合は、基本的に弊社エンジニアリングチームが0間隔のパネル化に調整します。ガーバーファイルで提供されたパネルの場合、当社はファイルの仕様に従います。詳しくはこちらをご覧ください。部分的に反転したパネル化については 、こちらをご覧ください。
強調:PCBがステンシルと固定具と正確に一致することを確認するには、システムからエンジニアリングデータをダウンロードしてステンシルと固定具を作成してください。
パネルレイアウトの例