블로그 - JLCPCB
PCB 설계PCB 제조PCB 지식PCB 조립
리플로우 솔더링 결함 예방 방법
리플로우 납땜은 표면 실장 기술(SMT) 조립에서 핵심 단계로, 납땜 페이스트를 녹여 부품과 PCB 사이에 강하고 신뢰할 수 있는 접합을 형성하는 과정입니다. 하지만 이 과정에서 결함이 발생하면 조립 실패, 재작업, 신뢰성 저하와 같은 문제가 생길 수 있습니다. 납땜 결함의 원인을 이해하고 예방 조치를 적용하면 생산 수율과 품질을 크게 개선할 수 있습니다. 리플로우 납땜에서 흔히 발생하는 결함 유형 납땜 브릿지(Solder Bridging) 냉납 조인트(Cold Solder Joints) 공극 형성(Void Formation) 납땜 볼 형성(Solder Ball Formation) 톰스톤 현상(Tombstoning) 아래에서 각 결함 유형을 자세히 살펴보겠습니다. 납땜 브릿지(Solder Bridging) 결함 납땜 브릿지는 인접한 두 개 이상의 트레이스, 패드 또는 핀 사이에 비정상적인 연결이 형성되어 전도 경로가 생기는 대표적인 결함입니다. 브릿지 발생 원인: 패드 간격이 지나치게 좁음 P......
Apr 7, 2025
리플로우 솔더링 결함 예방 방법
리플로우 납땜은 표면 실장 기술(SMT) 조립에서 핵심 단계로, 납땜 페이스트를 녹여 부품과 PCB 사이에 강하고 신뢰할 수 있는 접합을 형성하는 과정입니다. 하지만 이 과정에서 결함이 발생하면 조립 실패, 재작업, 신뢰성 저하와 같은 문제가 생길 수 있습니다. 납땜 결함의 원인을 이해하고 예방 조치를 적용하면 생산 수율과 품질을 크게 개선할 수 있습니다. 리플로우 납땜에서 흔히 발생하는 결함 유형 납땜 브릿지(Solder Bridging) 냉납 조인트(Cold Solder Joints) 공극 형성(Void Formation) 납땜 볼 형성(Solder Ball Formation) 톰스톤 현상(Tombstoning) 아래에서 각 결함 유형을 자세히 살펴보겠습니다. 납땜 브릿지(Solder Bridging) 결함 납땜 브릿지는 인접한 두 개 이상의 트레이스, 패드 또는 핀 사이에 비정상적인 연결이 형성되어 전도 경로가 생기는 대표적인 결함입니다. 브릿지 발생 원인: 패드 간격이 지나치게 좁음 P......
Apr 7, 2025
BGA 검사: 자동 vs. 수동
볼 그리드 배열(BGA) 패키지는 소형 설계와 뛰어난 전기적 성능 덕분에 고밀도 전자 장치 조립에서 널리 사용됩니다. 하지만 BGA의 솔더 조인트는 패키지 아래에 숨겨져 있어 검사가 매우 까다롭습니다. BGA의 신뢰성을 보장하려면 적합한 검사 방법을 선택하는 것이 필수적입니다. 이 글에서는 수동 검사와 자동 검사 방식을 비교하고, 각각의 장점과 단점, 그리고 활용 사례를 살펴봅니다. BGA 검사의 중요성 부품이 제대로 작동할 수도 있지만, 처음부터 작동하지 않을 수도 있습니다. BGA 검사는 솔더 볼의 정렬 불량, 불충분한 납땜, 브리징, 공극 등과 같은 결함을 식별하는 데 필수적입니다. 이러한 결함은 PCB의 성능을 저하시켜 신호 손실, 과열, 기계적 고장을 초래할 수 있습니다. BGA 조인트가 보이지 않는 구조이기 때문에, 검사를 위해서는 전문 장비와 기술이 필요합니다. PCB는 생산 과정 전반에 걸쳐 여러 번 검사해야 합니다: 솔더 페이스트의 양 분석 솔더 결함 탐지 부품 위치 확인 기판......
Apr 4, 2025
OSP 도금이 PCB의 신뢰성과 납땜성을 어떻게 향상시키는가
인쇄회로기판(Printed Circuit Board, PCB)은 현대 전자기기의 기본이 되는 핵심 요소이며, 표면 마감재의 선택은 PCB의 성능과 수명에 중요한 영향을 미칩니다. OSP(Organic Solderability Preservative)는 PCB의 구리 트레이스를 산화로부터 보호하고 납땜성을 유지하기 위해 적용되는 유기 코팅입니다. OSP 마감은 구리 표면과 반응하여 원자 몇 개 층 정도의 얇은 보호층을 형성하는 유기산으로 구성됩니다. 이 보호층은 공기가 구리 표면에 닿아 산화되는 것을 막아줍니다. 수성 화학 공정을 통해 적용됨 구리 산화를 일정 기간 방지 우수한 습윤성과 납땜성을 제공 다른 마감재에 비해 저렴한 비용 환경 친화적인 공정 OSP는 여러 가지 장점을 제공하지만, 설계 요구에 따라 신중히 선택해야 합니다. 본 문서에서는 OSP의 구성, 장점, 그리고 다른 도금 방식과의 비교를 다룹니다. OSP의 구성 요소는 무엇인가? OSP 코팅은 일반적으로 아졸(azole) 화합물(......
Mar 31, 2025
마이크로비아(Microvia)와 HDI PCB 설계에서의 역할
작은 공간에 이렇게 많은 기능을 담아낼 수 있는 비결이 무엇인지 궁금하신 적이 있나요? 그 해답은 고밀도 인터커넥트(HDI) 설계 기법과 인쇄회로 설계에서 사용되는 마이크로비아(Microvia)에 있습니다. HDI PCB 기술은 현대 전자공학의 최첨단을 이루며, 소형화와 강력한 성능을 동시에 구현하는데 기여하고 있습니다. 이러한 구조는 이미 오랜 기간 사용되어 왔지만, 단일 회로 기판에서 다기능을 요구하는 다양한 시스템에서 점점 더 널리 사용되고 있습니다. 설계 과정에서 크기를 분석한 결과, 모든 구성 요소를 인쇄회로기판에 배치하기 위해 6밀(밀 = 1/1000인치) 이하의 선폭이 필요하다고 판단된다면, 해당 설계는 층간 연결을 지원하기 위해 마이크로비아가 필요할 만큼 높은 밀도를 가지고 있다고 볼 수 있습니다. 이 글에서는 마이크로비아의 정의, HDI 설계에서의 중요성, 그리고 첨단 PCB 제조 기술에서 제공하는 이점들을 다룹니다. 마이크로비아(Microvia)란 무엇인가? 마이크로비아는 전......
Mar 21, 2025
Microstrip vs. Stripline: 설계 차이점 및 사용 시점
RF(라디오 주파수) PCB 설계는 엔지니어링과 예술이 결합된 분야입니다. RF 설계에서 사용되는 마이크로스트립(microstrip)과 스트립라인(stripline) 전송선로는 숨은 주역이라고 할 수 있습니다. 이 선로들은 신호가 PCB를 통해 간섭, 손실, 또는 임피던스 불일치 없이 원활히 전달되도록 보장합니다. 그렇다면, 이 두 가지 선로는 무엇이며, 언제 어떤 것을 선택해야 할까요? 함께 알아보겠습니다. 마이크로스트립(Microstrip)과 스트립라인(Stripline) 전송선로란? 마이크로스트립 전송선로(Microstrip Transmission Line): 마이크로스트립은 PCB 표면에 위치한 전도성 트레이스(trace)로, 그 아래에 그라운드 플레인(ground plane)이 있고, 그 사이에는 유전체 재료(PCB 기판)가 삽입되어 있습니다. 트레이스의 상단은 공기와 접촉해 노출되어 있습니다. 이 구조에서 전자기장의 특성은 다음과 같습니다. 전자기장은 유전체와 공기 두 매질을 통해 ......
Mar 17, 2025
PCB에서의 Via-in-Pad: 장점과 과제
인쇄 회로 기판(PCB) 설계에서 via-in-pad 기술은 특히 고밀도 상호 연결(HDI) 설계에서 널리 사용되는 기술입니다. 이 기술은 패키지 피치가 0.8mm 이하인 BGA에 적합하도록 설계되었습니다. 이는 부품의 표면 실장 패드 내에 비아를 직접 배치하는 방식으로, 여러 설계 및 성능상의 이점을 제공합니다. 예를 들어, 디커플링 커패시터를 IC 핀에 더 가깝게 배치하여 바이패싱 및 노이즈 성능을 개선할 수 있습니다. 올바르게 구현된 via-in-pad는 열 관리, RF 차폐, 전력 응용 분야와의 호환성을 보장합니다. 그러나 via-in-pad는 제조 과정에서 고유한 문제를 수반하며, 설계 및 생산 시 신중한 고려가 필요합니다. 이 문서에서는 PCB 설계에서 via-in-pad 사용 시의 장점, 도전 과제, 실질적인 고려사항에 대해 다룹니다. 비아는 다층 PCB에서 서로 다른 층 간에 전기 신호를 전달하는 데 사용됩니다. 신호를 핀에서 멀리 우회하여 일반적인 비아를 배치하는 대신, 비아를......
Feb 28, 2025
PCB 열 관리용 서멀 비아(Thermal Via)
서멀(열) 비아는 PCB의 한 층에서 다른 층으로 열을 전달하도록 설계된 특수한 비아입니다. 이러한 비아는 열을 생성하는 부품 근처에 배치되어 열 경로를 형성하며, 이를 통해 열을 방출하고 과열 위험을 줄이는 데 기여합니다. 서멀 비아는 열 싱크, 열 패드 또는 구리 플레인과 함께 사용되어 효과를 극대화할 수 있습니다. 이는 단순히 표면 실장된 열원 부품 아래에 위치한 도금된 관통 구멍(PTH)으로, 열 전달을 가능하게 합니다. 서멀 비아는 PCB의 상단 구리 층에서 하단 면으로 낮은 열 저항 경로를 제공합니다. 단일 비아만으로는 열을 효과적으로 방출하기 어려우며, 일반적으로 다수의 비아 배열이 필요합니다. 전자공학 및 PCB 설계에서는 적절한 열 관리가 필수적이며, 효과적인 PCB 열 관리는 기판의 과열을 방지하고 설계 팀의 부담을 줄이는 데 핵심적인 역할을 합니다. 열 관리의 필요성 PCB 설계에서 효과적인 열 관리는 전자 시스템 고장의 50% 이상을 차지하는 과도한 열로 인한 문제를 예방......
Feb 26, 2025
볼 그리드 배열(Ball Grid Array, BGA)의 주요 결함과 이해
볼 그리드 배열(BGA)은 현대 전자 산업에서 널리 사용되는 패키징 기술입니다. 패키지 하단에 구형 솔더 접점을 그리드 형태로 배치함으로써, BGA는 칩의 열 방출을 개선하고 전자 기기의 소형화를 가능하게 합니다. BGA 패키지는 프로세서, 메모리 모듈, 첨단 통신 장비와 같은 소형 및 고속 애플리케이션에 특히 적합합니다. 기존의 핀 기반 패키지와 달리, BGA는 전기적 연결을 위해 솔더 볼 그리드를 사용하여 높은 연결 밀도와 향상된 열 관리 기능을 제공합니다. 하지만 이 기술에는 두 가지 주요 과제가 있습니다: 솔더링 품질 검출과 재작업. 일반적으로, BGA 솔더링 결함을 식별하기 위해 X-ray 검사가 사용됩니다. 이 문서에서는 X-ray 장비를 활용해 발생 가능한 BGA 솔더링 결함 사례를 소개하고, 그 근본 원인을 분석하며, 이러한 문제를 방지하기 위한 효과적인 방법을 공유합니다. 볼 그리드 배열(BGA) 패키지의 사용 시점 BGA 패키지는 다음과 같은 경우에 적합합니다: 소형 설계: ......
Feb 24, 2025
PCB 레이아웃 설계에서의 열 관리 전략
전자기기 설계에서 열은 ‘조용한 파괴자’로 불립니다. 열은 회로에 침투해 성능을 떨어뜨리고, 부품의 수명을 단축시키며, 심한 경우 정상적으로 작동하던 PCB를 과열로 인해 무용지물로 만들 수 있습니다. PCB 기판과 구리 도체의 물리적 특성은 열악한 조건에서 PCB 성능을 좌우하는 주요 요소입니다. 열전도율, 강성, 분산, 유전율 등은 회로 기판의 신호 무결성, 열 관리, 기계적 성능에 영향을 미칩니다. 열전도율 측면에서 적합한 기판을 선택하면 추가적인 능동 냉각 조치 없이도 기판의 온도 상승을 효과적으로 억제할 수 있습니다. PCB 레이아웃 설계에서 열 관리는 선택이 아닌 필수 요소입니다. 적절한 기판 재료와 부품 배치를 통해 고열전도성을 가진 기판을 사용하지 않더라도 PCB 온도를 낮추는 열 관리 전략을 구현할 수 있습니다. 간단한 PCB 레이아웃 설계 선택만으로도 보드 전체의 온도 상승과 열 관리에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이 문서는 PCB에서 열 관리를 다룰 때 직면하는 문제를 탐......
Feb 21, 2025
트랙 폭 대 전류 용량: PCB 전력 라우팅 팁
PCB 설계라는 정교한 과정에서 전력 라우팅은 숨은 영웅과도 같습니다. 이는 회로에 전류를 공급하여 생명을 불어넣는 중요한 역할을 합니다. 신호 트레이스가 임피던스 매칭과 노이즈 제어로 주목받는 동안, 전력 트랙은 과열되거나 구성 요소를 손상시키지 않으면서 조용히 전류를 전달하는 책임을 맡습니다. 그렇다면 이러한 트랙의 폭은 얼마나 넓어야 할까요? 바로 트랙 폭과 전류 용량 간의 관계가 핵심입니다. 만약 0.1mm 트랙으로 10A를 처리할 수 있다고 생각한다면, 이는 퓨즈처럼 작동하는 PCB를 설계하는 것과 다름없습니다. 전력 라우팅에서 트랙 폭의 중요성 전력 라우팅의 핵심은 전류를 효율적으로 전달하면서 열, 전압 강하, 그리고 신호 무결성을 관리하는 데 있습니다. 트랙 폭이 적절하지 않으면 열 축적, 전압 강하, 심지어 트레이스 손상과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 물론 SF 영화에서는 녹아내린 트레이스가 멋지게 보일 수 있지만, 현실에서는 설계 실패일 뿐입니다. IPC(국제 인쇄 회로 ......
Feb 19, 2025
맞춤형 PCB
JLCPCB는 고객의 정확한 사양에 맞춘 신뢰성 높은 고품질 맞춤형 PCB를 제공합니다. 당사의 혁신적인 생산 기술은 복잡한 디자인이나 엄격한 공차가 요구되는 경우에도 모든 PCB가 뛰어난 정밀도로 제작되도록 보장합니다. 프로토타입 제작이든 대량 생산이든 관계없이, 공간과 비용을 최적화하면서 성능을 향상시키는 견고한 솔루션을 제공합니다. 가격은 2달러부터 시작하며, 당사의 우수한 품질을 직접 경험해보실 수 있도록 할인 쿠폰도 제공해 드립니다. 표준 2층 맞춤형 PCB 적층 구조 JLCPCB의 기본 2층 맞춤형 PCB 적층 구조는 다양한 상황에서 최적의 성능을 발휘하도록 세심하게 설계되었습니다. 각각 1온스(35μm) 두께의 구리층 2개와 약 4.5의 Dk를 가진 고품질 FR-4 소재의 유전체층으로 구성되어 있습니다. 이러한 설계는 효과적인 성능에 필수적인 우수한 전기 절연성과 신호 무결성을 제공합니다. 각 구리층은 강력한 에폭시 접착제로 결합되어 층간 안정성을 유지합니다. 전체 두께는 조절 가......
Feb 17, 2025
다색 실크스크린 PCB
다색 실크스크린 PCB JLCPCB는 PCB 디자인의 기능성과 미적 요소를 향상시키기 위한 고품질의 내구성 있는 다색 실크스크린 PCB를 제공합니다. 첨단 인쇄 기술을 통해 복잡한 브랜딩, 레이어 식별 또는 시각적 매력을 위한 선명하고 정밀한 실크스크린 옵션을 제공합니다. JLCPCB는 단 4.7달러부터 시작하는 가격으로 멋진 다색 실크스크린 PCB로 프로젝트의 수준을 높일 수 있게 해드립니다. 또한, 우리의 우수한 품질을 경험할 수 있는 쿠폰도 제공됩니다! 표준 다색 실크스크린 PCB 적층 구조 표준 다색 실크스크린 PCB는 일반적으로 성능과 외관을 모두 보장하는 세심하게 구성된 적층 구조를 가지고 있습니다. 이 적층 구조는 최소 두 개의 구리층을 포함하며, 외부 층에는 정밀한 실크스크린 인쇄가 되어 있습니다. 구리층 위에 이러한 인쇄물을 배치함으로써 부품 식별과 레이어 간 경계 확인이 용이해져 조립 과정이 빨라집니다. JLCPCB는 강도가 높고 전기 절연성이 뛰어난 FR4 소재를 기본 재료......
Feb 14, 2025
다층 레이어 업데이트
다층 PCB JLCPCB는 via-in-pad 기술이 적용된 다층 PCB를 개선하여 배선 속도와 방열 성능을 향상시켰습니다. 품질 보증을 위해 모든 다층 PCB는 엄격한 4-wire 저항 테스트를 거칩니다. 48시간 내 신속 배송이 가능하며, ENIG 2u" 표면처리가 된 6층 50x50mm 기판(5장)은 2달러부터 시작하는 합리적인 가격에 제공됩니다. 6층 100x100mm 기판(5장)과 같은 더 큰 사이즈는 약 35.1달러부터 시작합니다. 일반적인 다층 PCB 적층 구조 다층 PCB는 최소 3개의 도체층과 그 사이의 절연층으로 구성됩니다. 적층 구조는 설계 요구사항에 따라 달라집니다. 각 층은 고유한 기능을 수행하며, 전원층과 접지층은 전원 분배를 제어하고 전자기 간섭(EMI)을 감소시키는 데 도움을 줍니다. 일반적인 적층 구조는 다음과 같습니다: (신호층/접지층/전원층/신호층/접지층/신호층). JLCPCB는 최대 32층까지 제작이 가능하여, 신호 무결성과 방열 성능이 향상된 복잡한 설계를......
Feb 12, 2025
PCB 키보드의 정수: 설계, 커스터마이징 및 성능에 대한 심층 가이드
기계식 키보드는 그 정교한 설계와 광범위한 커스터마이징 가능성으로 열정가들과 엔지니어들의 마음을 사로잡고 있습니다. 기계식 키보드의 성능과 매력은 PCB 레이아웃, 스위치 장착 방식, 키 매트릭스 구성과 같은 요소들에 크게 영향을 받습니다. 본 글에서는 PCB 레이아웃 최적화, 스위치 유형, 커스터마이징 기법과 같은 핵심 측면들을 상세히 다루며, 기계식 키보드를 이해하고 개선하기 위한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 데스크탑 환경의 기계식 스위치와 푸시버튼이 실장된 키보드 PCB 1.PCB 레이아웃과 설계 PCB 레이아웃은 기계식 키보드의 성능에 있어 가장 중요한 요소입니다. 잘 설계된 PCB 레이아웃은 스위치의 정밀한 배치와 전기 회로 및 패드의 효율적인 라우팅을 포함합니다. PCB 설계 소프트웨어를 활용하여 상세한 레이아웃을 생성하며, 이를 통해 스위치가 키 매트릭스를 통해 정확하게 장착되고 연결되도록 보장합니다. PCB 레이아웃과 설계를 최적화하는 것은 전기적 간섭을 최소화하고 기계식 키보......
Feb 10, 2025
회로 기판 세정제
이미지 1 설명: 장갑을 낀 손이 보풀이 없는 천으로 회로 기판을 닦아 부품 아래에 있는 플럭스 잔여물을 제거하는 모습 출처 URL: https://www.electronicsworld.co.uk/drying-an-essential-step-to-cleaner-pcbs/34329/ 이미지 2 설명: 손이 컴퓨터 마더보드에 플럭스 제거제를 분사하는 모습 출처 URL: https://www.techspray.com/how-to-clean-flux-from-under-low-stand-off-qfn-components 회로 기판 세정제 선택을 위한 종합 가이드: 전자 제품 유지보수 분야에서 적절한 회로 기판 세정제를 선택하는 것은 최적의 성능, 수명 및 신뢰성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 숙련된 기술자이든 DIY 애호가이든, 적절한 세정제를 선택하고 사용하는 방법을 이해하는 것은 전자 부품의 건전성에 큰 차이를 만들 수 있습니다. 올바른 회로 기판 세정제 선택하기 수많은 옵션이 있어 적절한 회로......
Feb 7, 2025
PCB 주문에 특정 파일 형식이 필수적인 이유
인쇄 회로 기판(PCB)을 주문하려면 보드의 설계 및 사양에 대한 정확하고 자세한 정보를 제공해야 합니다. 이것이 특정 PCB 파일 형식이 필요한 이유입니다. 제조는 완성된 PCB 파일이 있어야만 성공적으로 이루어질 수 있습니다. PCB를 설계하고 이러한 설계 결정을 전달하는 것은 회로 회로도 설계, BOM, PCB 레이아웃 및 스택업 설계 정보와 같은 파일에 따라 달라집니다. PCB 파일 형식의 중요성 Allegro, Altium Designer, KiCAD, Eagle과 같은 다양한 전자 설계 소프트웨어 간의 상호 운용성을 보장하기 위해 Gerbers라는 파일 모음이 개발되었습니다. Gerber 파일을 사용하면 특정 설계 소프트웨어에 얽매이지 않고도 PCB 설계를 이해할 수 있습니다. 그 결과, Gerber 파일 형식을 이해하고 배우는 것이 오늘날 매우 관련성 있는 주제가 되었습니다. 다음은 세 가지 주요 이유입니다. 표준화: PCB 파일 형식은 설계 데이터가 전달되는 방식을 표준화합니다.......
Oct 22, 2024
플렉스 PCB 소개
FPCB(플렉스 인쇄 회로 기판) 유연한 회로의 진화는 20세기 초에 Kapton 폴리이미드 필름(KPI)에 포토리소그래피와 같은 기술을 사용하여 구부릴 수 있는 전자 장치를 개발하면서 시작되었습니다. 수십 년에 걸쳐 이러한 초기 혁신은 뛰어난 유연성과 다재다능함으로 전자 설계를 혁신한 플렉스 인쇄 회로 기판(FPCB)의 현대 시대로 가는 길을 열었습니다. 출처: aliexpress.com/item/1005003478937026 정의 및 구조 구성 플렉스 인쇄 회로 기판(FPCB)은 다양한 모양에 맞게 구부러지고 변형될 수 있는 능력으로 전자 설계에서 두드러지며, 기존의 단단한 PCB 에 비해 상당한 이점을 제공합니다 . 일반적으로 폴리이미드나 폴리에스터 필름과 같은 가벼운 소재로 구성된 FPCB는 현대 전자 제품에 필수적인 복잡한 디자인과 컴팩트한 레이아웃을 만들 수 있게 합니다. FPCB의 구조적 구성에는 접착제로 함께 적층된 여러 층의 유연한 기판 소재가 포함됩니다. 일반적으로 폴리이미드......
Oct 22, 2024
ESP32 마이크로컨트롤러 프로젝트의 힘을 발견하세요
ESP32 마이크로컨트롤러는 놀라운 기능과 다재다능함으로 인해 기술 매니아들에게 인기가 많습니다. 듀얼 코어 프로세서, Wi-Fi, 블루투스를 자랑하여 다양한 DIY 및 전문 프로젝트에 이상적입니다. 이 글에서는 홈 오토메이션에서 환경 모니터링에 이르기까지 흥미로운 ESP32 프로젝트를 살펴보고 이 마이크로컨트롤러를 최대한 활용하는 방법을 알아보겠습니다. ESP32를 사용한 홈 오토메이션 홈 오토메이션은 ESP32의 가장 인기 있는 용도 중 하나입니다. 내장된 Wi-Fi와 Bluetooth를 통해 기기를 원격으로 제어하거나 집 주변의 작업을 자동화할 수 있습니다. ESP32를 사용하여 홈 오토메이션 프로젝트를 시작하는 방법은 다음과 같습니다. 기기 선택: 자동화하고 싶은 기기를 결정합니다. 일반적인 선택에는 조명, 온도 조절기, 보안 카메라가 포함됩니다. ESP32 설정: Tasmota나 ESPHome과 같은 펌웨어로 ESP32를 플래시하세요. 이 펌웨어는 Home Assistant와 같은 플......
Oct 22, 2024
플렉스 회로 기판의 IPC 등급 표준은 무엇입니까?
유연 회로 기판의 IPC 등급 표준은 무엇입니까? IPC(Institute for Printed Circuits)는 인쇄 회로 기판(PCB) 및 플렉시블 PCB(FPC)를 포함한 전자 장비의 설계, 생산 및 품질 보장을 위한 산업 표준을 설정하는 글로벌 조직입니다. 이러한 표준은 전자 제조 산업에서 일관성, 신뢰성 및 성능을 유지하는 데 필수적입니다. IPC 표준이 유연한 PCB에 중요한 이유 IPC 표준은 재료 선택, 설계 지침, 조립 프로세스 및 검사 기준과 같은 다양한 측면을 포괄합니다. 이러한 지침은 제조업체가 전자 제품에 대한 엄격한 성능 및 내구성 요구 사항을 충족하여 고품질의 안정적인 시스템을 보장하는 데 도움이 됩니다. 가장 일반적인 IPC 표준 중 일부는 다음과 같습니다. IPC-6012: 강성 PCB용. IPC-6013: 유연한 PCB용. IPC-A-610: 납땜된 전자 조립품용. FPC의 IPC 수준: 제품에 미치는 영향 IPC 레벨 1 제품: 손전등, 장난감, 리모컨 등과......
Oct 21, 2024
QFN 패키지에 대한 포괄적인 가이드: 전자 분야의 장점, 유형 및 응용 분야
4중 플랫 무연(QFN) 패키지는 작고 가벼우며 얇은 프로필을 가진 IC 패키지 유형입니다. 조립 후에도 리드를 보고 접촉할 수 있기 때문에 칩 스케일 패키지라고도 합니다. 리드 대신 패키지 하단에 전극 패드가 있고, 우수한 열 성능을 제공하는 열 패드가 있습니다. QFN 패키지는 모바일 기기와 자동차 전자 제품을 포함한 다양한 산업에서 사용됩니다. 많은 중요한 선택 사항 중에서 QFN 패키징은 항상 인기 있는 선택이었습니다. 이 유형의 패키지가 왜 그렇게 인기가 있을까요? 여러분도 프로젝트에 사용해야 할까요? 이 가이드는 이에 대한 명확하고 포괄적인 연구를 제공합니다. QFN 패키지란 무엇인가요? QFN은 납이 없는 정사각형 플랫을 의미합니다. QFN 패키지는 실리콘 칩(ASIC)을 인쇄 회로 기판(PCB)에 연결합니다. 표면 실장 기술을 사용하여 달성됩니다. 이름에서 알 수 있듯이 이 패키지에는 과거에 존재했던 고전적인 단서가 없습니다. 납이 없는 정사각형 플랫 패키지에는 일반적인 리드가 ......
Oct 19, 2024
- 1
- 2
- 3