This website requires JavaScript.

고출력 애플리케이션에서 BGA와 LGA 비교 분석

블로그  /  고출력 애플리케이션에서 BGA와 LGA 비교 분석

고출력 애플리케이션에서 BGA와 LGA 비교 분석

Sept 17, 2024

전자 기기가 소형화되고 성능이 향상되면서, 열 방출 관리는 PCB 설계에서 중요한 고려사항이 되었습니다. 고출력 응용 분야에서 널리 사용되는 두 가지 패키지 형태는 볼 그리드 어레이(BGA)와 랜드 그리드 어레이(LGA)입니다. BGA와 LGA는 각각 고유한 장점을 가지고 있지만, 구조적으로 서로 다른 특징을 지니고 있어 열 특성에도 차이가 있습니다. 이 글에서는 BGA와 LGA 패키지에 대해 개략적으로 설명하고, 고출력 상황에서의 열 관리 문제를 살펴보며, 효과적인 열 관리를 위한 설계 고려사항과 해결책을 논의해 보겠습니다.



BGA 및 LGA 패키지 이해



볼 그리드 배열(BGA) 패키지는 IC 칩 아래에 있는 솔더 볼 그리드를 통해 PCB와 연결됩니다. 이 솔더 볼들은 전기적 연결을 제공하는 동시에, 다이에서 보드로 열을 전달하는 역할을 합니다. BGA는 높은 I/O 밀도, 뛰어난 전기적 성능, 그리고 대형 다이 크기로 확장할 수 있는 능력 때문에 널리 사용됩니다.


반면, 랜드 그리드 배열(LGA) 패키지는 솔더 볼 대신 금속 패드를 사용하여 PCB와 접촉합니다. LGA는 IC 패드와 PCB 랜드 사이에 충분한 접촉 압력을 보장하기 위해 인터포저(interposer) 또는 유지 메커니즘이 필요합니다. LGA는 보드에 직접 납땜되지 않지만, 패드 접촉을 통해 열을 전달할 수 있습니다. 또한, LGA는 재작업이 용이하고 BGA에 비해 스트레스가 적다는 장점이 있습니다.


고전력 애플리케이션에서 BGA와 LGA는 복잡한 IC를 지원할 수 있는 높은 I/O 밀도 덕분에 매력적인 선택지입니다. 그러나 고전력 전자 기기에서 발생하는 높은 열 플럭스(heat fluxes)는 이들 패키지 스타일에 독특한 열 문제를 일으킬 수 있습니다. 따라서, 신뢰할 수 있는 성능을 보장하기 위해서는 효과적인 열 관리가 매우 중요합니다.



BGA 패키지의 열 관리 고려 사항



BGA 패키지에서는 솔더 볼(solder balls)이 다이에서 PCB(인쇄회로기판)로 열을 전달하는 주요 역할을 합니다. BGA의 열 성능을 극대화하려면 PCB가 효과적으로 열을 옆으로 확산시키고 보드 엣지나 히트 싱크로 전달하도록 설계해야 합니다.


하나의 방법은 PCB의 BGA 패드 아래에 열 비아(thermal via)를 배치하는 것입니다. 열 비아는 열을 내부 보드 층이나 하부 그라운드 평면으로 직접 전달하는 경로를 제공하여 패키지에서 열을 더 빠르게 빼낼 수 있게 합니다. 가능한 경우에는 열 전도성이 높은 재료로 비아를 채워야 합니다.


열 비아의 수를 늘리면 패키지의 접합부에서 보드로의 열 저항이 감소합니다. 그러나 비아가 너무 많으면 솔더 조인트의 신뢰성이 떨어질 수 있으므로, 열 전달과 기계적 스트레스 간의 균형을 맞추는 것이 중요합니다.


또한, PCB의 구리 패드를 크게 하면 BGA 솔더 볼로부터의 열 확산을 개선할 수 있습니다. 열 시뮬레이션을 이용하여 온도 기울기(gradients)를 예측하고 BGA 아래의 열점을 식별하는 것이 도움이 됩니다. 또한, PCB에 내장된 구리 히트 싱크나 열 슬러그가 열 방출을 더욱 촉진할 수 있습니다.


(BGA 설계 규칙에 대한 기술 안내는 여기를 참조하세요.)



LGA 패키지의 열 관리 고려 사항



LGA는 패키지 패드와 PCB 접지 사이의 인터페이스를 통한 전도에 의해 열을 전달합니다. 따라서, 열 인터페이스는 열 저항을 최소화하는 데 매우 중요합니다. 고전력 용도로 설계된 LGA는 전기 패드 대신 일부 배열 위치에 열 패드를 포함하여 열 전달을 극대화합니다.


LGA 패드와 PCB 접지 사이에 열 인터페이스 재료(thermal interface materials - TIMs)를 적용하는 것은 표면 빈틈을 메우고 열 전도성을 향상시키기 위해 필수적입니다. 일반적으로 열 전도성이 높은 페이스트나 필름 형태의 TIM이 조립 전에 LGA나 PCB 접지에 도포됩니다. TIM은 높은 열 전도성을 가지면서도 표면 거칠기와 허용 오차를 수용할 수 있을 만큼 충분히 유연해야 합니다.


LGA 열 패드 아래의 PCB에 열 비아를 추가하면 열 추출이 더 향상됩니다. BGA와 마찬가지로, LGA와 PCB 조립체의 열 성능을 평가할 때 열 시뮬레이션이 중요합니다. LGA 접지 크기, 비아 수량, TIM 두께 및 접촉 압력 등 여러 요인을 모델링하여 열을 발산합니다.





산업 응용 사례와 연구


BGA 및 LGA 패키지는 통신, 자동차, 항공우주, 소비자 전자 제품 등 다양한 산업에서 많이 사용됩니다. 이제 주목할 만한 산업 응용 사례와 연구를 살펴보겠습니다.


통신


BGA와 LGA 패키지는 라우터, 스위치, 기지국(base stations)과 같은 고성능 네트워킹 장비에 널리 활용됩니다. 이러한 응용 분야는 고출력 부품으로 인해 효율적인 열 관리가 필수입니다. 최적화된 열 설계 전략을 통해 제조업체들은 신뢰할 수 있는 작동과 제품 수명 연장을 이루어냈습니다.


자동차


자동차 산업에서는 BGA 및 LGA 패키지가 전자 제어 장치(ECU), 센서 및 인포테인먼트 시스템에 사용됩니다. 차량의 까다로운 온도 요구사항과 가혹한 운행 조건은 견고한 열 관리 솔루션을 필요로 합니다. 신중한 PCB 설계와 열 시뮬레이션을 통해 자동차 전자는 극한 온도 환경에서도 최적의 성능을 유지할 수 있었습니다.


항공우주


BGA 및 LGA 패키지는 항공 전자 시스템, 위성 통신 장비 및 비행 제어 시스템에서 많이 사용됩니다. 항공우주 응용 분야는 이러한 시스템의 중요성 때문에 매우 높은 신뢰성 및 우수한 열 성능을 요구합니다. 히트 파이프 및 액체 냉각과 같은 첨단 냉각 기술을 적용하여, 엔지니어들은 열 방출을 효과적으로 관리하고 항공우주 전자 장비의 안전한 작동을 보장하고 있습니다.


소비자 전자 제품


스마트폰, 태블릿, 게임 콘솔, 고급 오디오 장비와 같은 소비자 전자 장치에서는 BGA 및 LGA 패키지가 많이 사용됩니다. 이러한 장치들은 고도의 연산 능력을 제공하면서도 컴팩트한 크기를 요구하므로, 열 관리가 매우 중요합니다. 증기 챔버, 열 확산기 그리고 첨단 냉각 기술과 같은 혁신적인 열 솔루션을 통해 제조업체들은 장치 성능을 향상시키고 과열 문제를 예방할 수 있습니다.



사례 연구



5G 기지국 라디오에서는 BGA가 고출력 mmWave 빔포밍 IC의 열을 효과적으로 방출합니다. 열 비아, 구리 패드, 히트 싱크를 사용하여 접합 온도를 200W가 넘는 열 플럭스에도 불구하고 안전하게 125°C 이하로 유지합니다.


고성능 컴퓨팅 클러스터의 LGA 프로세서는 대형 열 패드를 통해 열을 액체 냉각판으로 전달합니다. 이 직접 접촉 냉각 방식은 500W 조건에서도 칩 온도를 45°C로 유지합니다.


레이더 및 전자전 시스템에서는 열 비아가 적용된 적층 BGA 메모리 장치가 모듈당 300W의 열을 처리합니다. 비아는 두꺼운 중앙 접지층과 연결된 다층 보드를 통해 열을 분산시킵니다.



결론


결론적으로, BGA와 LGA 패키지는 열 특성 측면에서 각각 독특한 장점과 도전을 가지고 있습니다. 각 패키지 스타일의 특정 열 관리 요구 사항을 이해하고 적절한 설계 솔루션을 구현함으로써, 효과적으로 열 방출을 관리하고 고출력 전자 시스템의 성능과 수명을 높일 수 있습니다.


전자 시스템을 제조할 때, JLCPCB는 PCB 제조 및 조립 서비스의 신뢰할 수 있는 제공자입니다. 아래 버튼을 클릭하여 다음 전자 프로젝트를 성공적으로 진행하십시오!