This website requires JavaScript.

관통홀 기술의 미래 동향

블로그  /  관통홀 기술의 미래 동향

관통홀 기술의 미래 동향

Aug 16, 2024

관통 기술은 수십 년 동안 전자 부품 조립의 핵심이 되어 왔습니다. 그 신뢰성, 내구성 및 사용의 용이성 덕분에 다양한 산업에서 선호되는 선택이 되었습니다. 전자 산업이 계속 발전하면서 관통 기술도 PCB 설계조립의 변화하는 요구를 충족시키기 위해 적응하고 있습니다. 이 기사에서는 관통 부품에 대한 광범위한 검토뿐만 아니라, 그 유형, 제조 공정 및 산업적 용도에 대해 심도 있게 다룰 것입니다. 또한 관통 기술의 미래, 즉 새로운 발전, 혁신 및 향후 PCB 설계 및 생산에 영향을 미칠 트렌드에 대해서도 탐구할 것입니다.


관통형 부품 이해하기


관통형 부품은 인쇄 회로 기판(PCB)에 사전에 뚫린 구멍에 삽입되고 반대쪽에서 납땜되어 전기적 연결을 형성하는 전자 부품입니다. 이러한 부품은 기계적 안정성과 강력한 전기 연결을 제공하여 내구성과 신뢰성이 중요한 애플리케이션에 적합합니다.


PCB with labeled resistor.



관통형 부품의 종류


관통형 기술은 다양한 부품을 포함합니다. 여기에는 저항, 커패시터, 다이오드, 트랜지스터, 커넥터 등이 있습니다. 이러한 부품들은 다양한 형태로 제공되어, 서로 다른 장착 옵션과 조립의 용이성을 제공합니다. 각 부품 유형은 고유한 구조와 기능을 가지며, 이는 전자 시스템의 전반적인 성능에 기여합니다.


관통형 부품의 장점


관통형 부품은 많은 애플리케이션에서 매우 매력적인 여러 가지 장점을 제공합니다.


강건성(Robustness) : 관통형 부품은 기계적 강도가 높아 기계적 스트레스와 진동에 잘 견딥니다. 따라서 가혹한 환경에서도 신뢰성이 중요한 애플리케이션에 적합합니다.


신뢰성(Reliability) : 관통형 납땜 접합은 우수한 기계적 무결성을 제공하여 장기적인 안정성을 보장하고 연결 실패의 위험을 줄여줍니다.


납땜 및 수리 용이성 : 관통형 부품은 표면 실장 부품보다 납땜이 더 쉽습니다. 리드가 더 크고 접근하기 쉬워 조립과 수리 과정이 더 간단합니다. 이는 특히 취미 활동가와 프로토타이핑 단계에서 큰 장점이 됩니다.


detailed view of orange circuit board with transistors, resistors.



스루홀 기술의 적용 사례


스루홀 기술(Through-hole technology)은 내구성, 신뢰성, 유지보수성이 중요한 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.

몇 가지 예를 들면 다음과 같습니다.


Dense circuit board with electronic components.



자동차 전자장치


자동차 산업은 차량 전자 장치에 관통형 기술(through-hole technology)을 많이 사용합니다. 릴레이, 커넥터, 전력 장치 같은 구성 요소들은 자동차 환경의 까다로운 조건을 견딜 수 있는 견고한 전기적 연결이 필요합니다. 관통형 기술은 장기적인 신뢰성을 보장하기 때문에, 엔진 제어 장치, 안전 시스템, 인포테인먼트 시스템과 같은 중요한 시스템에 적합합니다.


산업 전자장치


산업 응용 분야에는 종종 고전력 회로, 제어 시스템 및 센서 인터페이스가 포함됩니다. 관통형 부품은 산업 자동화, 로봇 공학, 모터 구동 장치 및 전력 전자 장치에서 주로 사용됩니다. 이러한 부품들은 견고하게 설계되어 높은 전류와 전압을 처리할 수 있어, 까다로운 응용 분야에 이상적입니다.


의료 전자장치


의료 장치는 최고의 신뢰성과 안전성을 요구합니다. 관통형 부품은 의료 전자 장치에서 중요한 역할을 합니다, 여기서 정밀도와 규제 기준 준수가 가장 중요합니다. 이러한 부품들은 환자 모니터, 진단 장비, 체내 삽입 장치 및 생명 유지 시스템과 같은 장치에 사용되어 의료 데이터와 치료의 정확성과 무결성을 보장합니다.



스루홀 기술의 신흥 동향


전자 산업이 지속적으로 발전함에 따라 스루홀 기술도 **새로운 도전과 요구 사항**을 충족하기 위해 변화하고 있습니다. 스루홀 기술의 미래를 이끌어가는 몇 가지 신흥 동향과 발전 사항을 소개합니다:


소형화


전자 기기가 점점 더 작아지고 컴팩트해지는 추세는 스루홀 기술에 새로운 도전 과제입니다. 작은 폼 팩터와 낮은 피치의 리드를 비롯한 부품 패키징 발전으로 인해, 소형 PCB 설계에도 스루홀 부품을 포함시킬 수 있게 되었습니다. JLCPCB와 같은 제조업체는 소형화된 스루홀 부품을 통합할 수 있는 혁신적인 솔루션을 개발하고 있어, 더 밀도 높고 효율적인 PCB 레이아웃을 가능하게 합니다.


고주파 응용


전통적으로 스루홀 부품은 저주파에서 중주파 응용 분야에 주로 사용되었습니다. 그러나 통신, 무선 통신 및 고속 데이터 전송 등 고주파 회로에 대한 수요가 증가하면서, 스루홀 기술도 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 적응하고 있습니다. 고주파 특성이 개선된 특수 스루홀 부품이 개발되고 있어, 효율적인 신호 전송과 임피던스 매칭을 가능하게 합니다.


표면실장 기술과의 통합


스루홀과 표면실장 기술(SMT)의 장점을 모두 활용하기 위해 하이브리드 접근법이 점차 채택되고 있습니다. 하이브리드 PCB 설계는 스루홀 부품과 표면실장 부품을 결합하여 성능과 조립 효율을 극대화합니다. 스루홀 부품의 고유 장점이 가장 필요한 위치에 전략적으로 배치하고, 소형 및 고밀도의 요구를 충족시키기 위해 표면실장 기술을 활용함으로써, 디자이너들은 기능성, 신뢰성 및 제조 가능성에서 최적의 결과를 얻을 수 있습니다.


Black rectangular MOSFET device



관통홀 조립 기술의 발전


관통홀 부품 조립 기술도 효율성, 정밀도 및 품질 관리를 향상시키기 위해 지속적으로 발전하고 있습니다. 다음은 주목할 만한 몇 가지 발전 사항입니다.


자동화 및 로봇 공학


관통홀 조립 공정에 자동화와 로봇 공학이 점점 더 많이 도입되고 있습니다. 로봇 시스템은 부품을 정확하게 배치하고 납땜하여 **일관된 품질을 유지하고 인간의 오류를 줄입니다**. 자동 관통홀 삽입 기계는 부품을 미리 뚫린 구멍에 정확하게 배치하여 조립 과정을 간소화하고 생산성을 높이며 조립 시간을 단축합니다.


선택적 납땜


선택적 납땜은 PCB에 가해지는 열적 스트레스를 최소화하면서 관통홀 부품을 정밀하게 납땜할 수 있는 기술입니다. 이 방법은 특정 영역에만 납을 선택적으로 적용하여, 주변의 표면 실장 부품에 영향을 미치지 않고 신뢰할 수 있는 접속을 보장합니다. 선택적 납땜 기계는 특정 관통홀 부품을 타겟으로 하여 납땜 접합부의 품질과 전반적인 신뢰성을 향상시킵니다.


환경 고려 사항과 지속 가능성


환경 인식이 높아짐에 따라 전자 산업은 생태 발자국을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 관통형 기술도 이러한 지속 가능성 요구 사항을 충족하기 위해 변화하고 있습니다. 다음은 몇 가지 환경 고려 사항입니다.


무연 솔루션


환경 규제를 준수하고 유해물질 사용을 줄이기 위해 많은 관통형 부품이 무연 대안으로 전환되고 있습니다. 무연 납땜 공정 및 부품은 유사한 신뢰성과 성능을 제공하면서도 환경 영향을 최소화합니다. 제조업체들은 지속 가능성을 촉진하고 규정을 준수하기 위해 무연 관통형 부품을 적극적으로 개발하고 있습니다.


재활용 및 처분


전자 폐기물과 환경 오염을 최소화하기 위해 관통형 부품의 적절한 재활용과 처분이 필수적입니다. 관통형 부품에는 다른 전자 폐기물과 마찬가지로 회수 및 재사용 가능한 자원이 포함되어 있습니다. 제조업체와 소비자는 환경에 미치는 영향을 줄이면서 이러한 귀중한 자원을 회수할 수 있도록 책임 있는 재활용 관행을 우선해야 합니다.



결론


관통형 기술은 전자 산업에서 신뢰성, 내구성 및 조립의 용이성 덕분에 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다.


미래를 보며, 관통형 기술은 전자 산업의 변화하는 요구에 맞추어 적응하고 있습니다. 소형화, 고주파 응용 기술의 발전, 표면 실장 기술과의 통합, 그리고 조립 기법의 향상이 관통형 기술의 미래를 만들어가고 있습니다. 또한, 환경 보호와 지속 가능성에 대한 산업의 높은 관심은 무연 옵션 개발과 책임감 있는 재활용 관행을 촉진하고 있습니다.


JLCPCB 블로그에서 더 많은 유익한 정보를 확인하실 수 있습니다. 함께 관통형 기술의 미래를 받아들이고 전자 산업에서 새로운 가능성을 열어갑시다.