This website requires JavaScript.

エレクトロニクスにおけるフラックスアシッド

ブログ  /  エレクトロニクスにおけるフラックスアシッド

エレクトロニクスにおけるフラックスアシッド

Mar 31, 2025

はじめに

 フラックス酸は、エレクトロニクスの製造工程、特にプリント回路基板(PCB)の組み立てに不可欠である。部品とPCB間の強固で信頼性の高い接続は、この基本的な化学化合物にかかっており、また、金属表面を洗浄し、はんだ付けの準備を整えます。この記事では、フラックス酸の種類、用途、PCB組み立てにおける使用法のベストプラクティスなど、エレクトロニクスにおけるフラックス酸の価値について説明します。

フラックス酸とは?

 はんだ付けの際、フラックス酸は金属表面の酸化物を除去し、部品とPCB間の接着を向上させるために使用される化学薬品です。はんだ接合部の強度は電子機器製造において非常に重要であり、フラックス酸はこれらの接合部に汚染物質が含まれていないことを保証します。そのため、はんだが付着する表面もきれいになります。酸は、はんだ付けプロセスの妨げとなる酸化物やその他の不純物を溶解し、強力で信頼性の高い接続を保証します。

フラックス酸の種類

 PCB製造では、それぞれ特定の用途や環境に適したさまざまなフラックス酸を使用します。製造プロセスに適したフラックスを選ぶには、これらの種類の違いを理解する必要があります。

ロジン系フラックス ⦁ 酸

 ロジン系フラックスは松脂を原料とし、電子機器製造において最も頻繁に使用されるフラックスです。一般的なはんだ付けでは、はんだ付け作業中に優れた洗浄性と保護性を発揮します。ただし、残渣を除去するために、はんだ付け後の洗浄が必要となる場合がある。

⦁ 水溶性フラックス酸:

水溶性フラックス: 水溶性フラックスは、はんだ付け後に水で洗い流すことができ、 簡単な洗浄ができるように設計されている。酸化物を除去する作用が非常に強く、強力な洗浄作用が必要な、より厳しいはんだ付け作業に適している。

⦁ 無洗浄フラックス酸:

 その名の通り、はんだ付け後の洗浄が不要なフラックス。残留物が少なく、非腐食性で非導電性であるため、はんだ付け後の洗浄が困難または不可能な用途に最適です。

⦁ 有機酸フラックス:

 通常水溶性の有機酸フラックスは、強い洗浄力を持つ。積極的な酸化物の除去が必要な場合に利用されるが、腐食を防ぐため、はんだ付け後に完全に洗浄する必要がある。

PCBアセンブリにおけるフラックス酸の重要性

 フラックス酸は、はんだ接合部に欠陥がなく、堅牢でクリーンであることを保証するため、PCBアセンブリはフラックス酸に依存しています。金属表面の不純物や酸化に起因する弱い接合部、導電性の低下、回路不良などの問題の防止は、フラックス酸に決定的に依存しています。  

 フラックス酸は、表面実装デバイス(SMD)およびプリント回路基板上の他のコンポーネントの枠組みの中で、接続の完全性を維持するために絶対に不可欠です。最新のPCBでは、部品が小型で近接しているため、小さな汚染物質でも大きな問題を引き起こす可能性があります。そのため、フラックス酸は製造工程で絶対に欠かせません。

SMDアセンブリにおけるフラックス酸

 部品がPCB表面に直接配置される表面実装技術(SMT)では、フラックス酸の重要性がより顕著になります。フラックス酸は、SMDとPCB間のクリーンで安全な小さな接続を保証することで、コールドジョイントやはんだブリッジなどの問題を回避するのに役立ちます。

 さらに、フラックス酸は、その安定性と性能のために広く使用されているセラミックSMDコンデンサにおいて、はんだ接合部の信頼性と不純物フリーを保証します。フラックス酸は接点を洗浄するため、はんだとコンデンサを強固に接合することができ、ノイズ低減やエネルギー貯蔵におけるコンデンサの動作に不可欠です。

フラックス酸使用のベストプラクティス

 PCB製造においてフラックス酸を使用する場合、最良の結果を望むのであれば、最高の基準を遵守する必要があります。これらのテクニックは、はんだ付けプロセスにおける良好な効率を保証し、信頼性の高い堅牢な接続を実現します。

⦁ 適切な塗布

 はんだ付けを行う部分にフラックス液を適切な量、均等に塗布してください。フラックスの使いすぎや使用不足は、過剰な残渣やはんだ接合部の充 填不良の原因となります。

⦁ 残留物の洗浄

 使用するフラックスの種類によって、はんだ付け後にプリント基板を洗浄して残渣を除去する必要があるかどうかが決まります。水溶性フラックスや有機酸フラックスの場合、基板に残ると腐食につながる可能性があるため、特に重要です。

⦁ 温度制御

 はんだ付け作業は適切な温度で行ってください。熱量が不足するとフラックスが金属表面を効果的に洗浄できない場合があり、逆に熱量が過剰になるとフラックスが早く燃え尽きてしまう場合があります。

⦁ 保管と取り扱い

 保管フラックス酸の劣化を防ぐため、低温で乾燥した状態で保管してください。フラックス酸の劣化を防ぐため、保管は涼しく乾燥した場所で行う。

フラックス酸と他のはんだフラックスの比較

 フラックス酸はエレクトロニクス製造において一般的な選択肢ですが、他のはんだ付け用フラックスとの相対的な違いを知っておくことは非常に重要です。用途によって適切なフラックスが異なるため、プロジェクトの特殊な要件によって適切なフラックスを選択することができます。

⦁ 酸フラックスとロジンフラックスの比較:

 ロジンフラックスは、汎用はんだ付けによく使用され、フラックス酸に比べ 過酷度は低い。しかし、強力な洗浄作用が必要な場合は、フラックス酸の方が酸化物の除去効率が高いため、フラックス酸の方が望ましい。

フラックス・アシッドと無洗浄フラックスの比較:

 はんだ付け後の洗浄が不要なため、無洗浄フラックスの残留物は最小限に抑えられます。一方、フラックス酸は、酸化の進んだ表面の洗浄には効果が劣る可能性があるため、より難しいはんだ付け作業には最適な選択肢です。

フラックス酸と水溶性フラックスの比較:

 水溶性フラックスは、洗浄が容易な反面、反応性が高いため、取り扱いや保管に注意が必要な場合がある。一方、フラックス酸はより柔軟で、はんだ付け後に残渣を適切に除去すれば、より広範囲に適用できる。

電子機器製造におけるフラックス酸の用途

 フラックス酸は、堅牢で信頼性の高いはんだ接合を形成するために重要であり、電子機器製造を含むさまざまな分野で広く使用されています。代表的な用途は以下のとおりです:

コンシューマー・エレクトロニクス

 フラックス酸は、スマートフォン、ノートパソコン、家電製品などの製品において、小さな部品とPCBをつなぐはんだ接合がクリーンで安全であることを保証する。

カーエレクトロニクス

 信頼性と耐久性が重視される自動車システムでは、フラックス酸がはんだ付け工程に不可欠であり、厳しい環境下でも電子部品がしっかりと接続されていることを保証します。

産業機器

 工業用機械や制御システムの強力なはんだ接合部は、過酷な使用や不親切な環境でのストレスに耐えることで、一定の信頼できる性能を保証します。

医療機器

 信頼性と精度が重要な医療機器では、フラックス酸ははんだ接合部に欠陥がないことを保証するのに役立ちます。

適切なフラックス酸の選択

プリント基板の設計に適したフラックス酸を選択するには、いくつかの重要な要素が必要です:

⦁ 材料適合性:

 材料適合性:フラックス酸が、PCBや部品アセンブリに必要な部品や材料に適合していることを確認してください。最良のはんだ付け性能を保証するために、材 料が異なれば、必要なフラックスの種類も異なります。

⦁ 洗浄要件:

 はんだ付け後のフラックス残渣の洗浄が必要な場合があります。洗浄が必要な場合は、適切な洗浄剤で簡単に除去できるフラックスを選択する。

⦁ 塗布方法:

 刷毛塗り、スプレー、ディスペンサーなど、希望する塗布方法に合ったフラックス酸を選ぶ。フラックスの精度と効能は、塗布技術によって変化する可能性がある。

環境への影響:

 環境に関する規則と、適用するフラックス酸の影響について考えましょう。特定のフラックス酸には、特別な取り扱いや廃棄技術が必要な有害成分が含まれている可能性があります。

Simplify Your PCB Production with JLCPCB



結論

 フラックス酸は、特にプリント回路基板(PCB)の製造において、はんだ付けプロセスの基本的な構成要素です。堅牢で信頼性の高いはんだ接合を構築する上で、酸化物を除去し、はんだフローを向上させ、脱酸を阻止するフラックス酸は重要です。フラックス酸のいくつかの形態とその用途を知ることで、エンジニアや設計者は特定の要件に適したフラックスを選択できるようになり、電気製品の寿命と性能を確保することができます。

 PCBの設計と製造におけるフラックス酸の機能は、技術の発展とともに重要性を増していくでしょう。製造業者は、正しい種類のフラックス酸を選択し、その適用において最良の基準を遵守することで、現在の消費者と企業の両方のニーズを満たす、高級で長持ちする電子機器を作ることができる。


Get Free Quote with JLCPCB