This website requires JavaScript.

PCBの説明: プリント基板の簡単ガイド

ブログ  /  PCBの説明: プリント基板の簡単ガイド

PCBの説明: プリント基板の簡単ガイド

Dec 30, 2024

 プリント基板(PCB)は、ほとんどすべての現代の電子機器の背後にある重要なビルディングブロックです。PCBは、電子部品間の電気的相互接続、部品を保持するための剛性サポート、最終製品に組み込むことができるコンパクトなパッケージを提供するという重要な役割を果たしています。PCBは、電子機器の形態と機能を担う主要部品であり、高度な半導体が非常に高速なデータレートで相互に通信することを可能にします。

 スマートフォンやコンピューターから家電製品や産業機器に至るまで、PCBはこれらのデバイスが様々な機能を確実に実行するためのものです。この簡単なガイドでは、PCBとは何か、どのように機能するのか、そしてなぜPCBが今日のテクノロジー主導の世界で非常に重要なのかを説明します。


PCBとは?

 プリント回路基板(PCB)とは、グラスファイバーなどの絶縁材料で作られた平らで薄い基板に、導電性の経路をエッチングしたものです。これらの経路はトレースとも呼ばれ、基板上のさまざまなコンポーネント間を電流が流れるようにし、すべてを機能的な回路に接続します。抵抗器、コンデンサ、トランジスタ、集積回路(IC)などの部品は基板に取り付けられ、これらの経路を通じて接続される。PCBはまた、デバイスを筐体に取り付けることができるように、電子部品を機械的に支持する役割も果たします。


Designed PCB IP2312


 PCBは、設計の複雑さや必要な接続の数によって、片面(導電性材料の層は1層のみ)、両面、多層にすることができます。製造中、内側の銅層はエッチングされ、回路基板内の部品を接続するための銅の痕跡が残されます。エッチングされた複数の層は、プリント回路基板のスタックアップが完了するまで、連続して積層される。これが、PCB設計製作で使用される全体的なプロセスです。


PCBの歴史に飛び込む

 かつて、電子機器は小さな集積回路(IC)やディスクリート部品から設計・組み立てられ、それらはワイヤを使って接続され、部品は硬い基板に取り付けられていました。このオリジナルの基板は当初、ベークライトと呼ばれる素材で、合板のトッププライの代わりに使われていた。ワイヤーの数は非常に多く、絡まったり、デザイン内の広いスペースに生息することもあった。デバッグは困難で、信頼性も低下した。製造にも時間がかかり、複数の部品とその配線接続を手作業ではんだ付けしていた。


PCB with components


 今日、標準的な設計には、小さなIC、非常に小さな受動部品、非常にピン数の多い高度なチップなど、多くの小さな部品があります。これらの部品をすべて手作業ではんだ付けして接続することは不可能であるため、上記の製造工程で説明したように、絶縁基板上に直接銅を析出させて接続します。今日のデバイスの多くは、何千もの接続と複数の電気インターフェイスを持つ高度な高密度相互接続(HDI)設計であり、スマートフォンから心拍数モニター、ロケットに至るまで、あらゆるものに電力を供給しています。


PCBの種類

 PCBには、複雑さや用途に応じたさまざまなニーズに対応するために設計された種類があります:


Types of PCB


1- 片面PCB:導電性トレースの銅層が1層しかないもの。シンプルで安価で、低コストの電子機器によく使われる。

2- 両面PCB: 両面に銅層を持つPCBで、より複雑な回路が可能。民生用電子機器やより複雑な機器に使用される。

3- 多層PCB: 銅のトレースを何層にも重ね、互いに絶縁したもの。スマートフォン、コンピューター、医療機器などの高性能機器に使用される。

4- リジッドPCB: 名前が示すように、このPCBは硬く、曲げたり曲げたりすることができない。耐久性のある電子機器に広く使用されている。

5- フレキシブルPCB:フレキシブルな素材から作られており、曲げたりねじったりすることができる。一般的にウェアラブル、カメラ、小型デバイスに使用される。

6- リジッド・フレキシブルPCB:リジッドPCBとフレキシブルPCBを組み合わせたもの。


PCBの構成要素:

 PCBの層数は、一般的に導電層の数に基づいています。しかし、PCBには導電層と絶縁層が交互に積層された他の種類の層もあります。今日のPCBには、常に以下の4種類の層が含まれています:


Components of PCB


・基板: PCBの基材で、通常はガラス繊維(FR4)または金属でできており、剛性と絶縁性を提供します。

・銅層: 基板の上に薄い銅の層を作り、導電経路を作ります。PCBの複雑さに応じて、銅層は1層または複数層になる。

・ソルダーマスク(Solder Mask):緑色(または他の色)の保護層で、銅トレースを覆い、短絡や取り扱い中の損傷を防ぐ。

・Silkscreen (シルクスクリーン): PCB上に印刷された白いマークで、部品や接続を識別するためのラベルやシンボル。

 PCBは、これら4種類の層の組み合わせで構成されています。単層PCBには、これら4つの層がそれぞれ1つずつ含まれています。二層PCBは、1つの基板を含むが、他のタイプの層のそれぞれ2つを含む。多層PCBはまた、層としてプリプレグを使用する場合があります。プリプレグとは、2つのコア層の間、またはコア層と導体層の間に挟まれる誘電体材料のことです。


PCBはどのように作られるのか?

 「プリント基板とは何か」という質問は、これがどのように見え、何から構成され、どのように作られるかということである。プリント基板を見ると、部品を並べ、実装し、接合するという非常に単純な技術のように見える。しかし実際には、多くの技術段階と最先端の製造システムを含む、かなり複雑なプロセスなのだ。

 PCBは、サンドイッチのように配置された複数の材料層から作られた回路基板である。層の数は、より複雑な回路基板用に増やすことができます。典型的な非常に単純なPCB回路基板は、上記の4層で構成されています。 PCB設計の初期段階では、基板にサポートさせたい回路を描き出し、基本的な機能をテストします。回路設計は、その後、さらなる製造のためにメーカーに転送されます。その手順は以下の通りです:

・設計とレイアウト

・PCBデザインの印刷

・エッチング

・穴あけ

・メッキ

・ソルダーマスク塗布

・シルクスクリーン印刷

・仕上げ

・検査とテスト


 これらすべてのステップについては、プリント基板製造に関する究極のガイドを参照してください。プリント回路基板の設計と製造のすべての側面をカバーしています。


PCBはどのように機能するのか?


 PCBは、電子機器の基盤を提供し、コンポーネントがよく整理された導電性トレースを通して互いに通信することを可能にします。ここでは、PCBがどのように機能するかの基本的な内訳を説明します:

配電: PCBは、バッテリーまたは電源から必要なすべてのコンポーネントに電力を分配します。

信号の流れ:PCB上のトレースは、異なるコンポーネント間で信号(電流)を運び、それらのコンポーネントが通信してタスクを実行できるようにします。

コンポーネントのサポート: PCBは、コンポーネントがしっかりと取り付けられる頑丈な構造を提供し、すべてを所定の位置に保ち、接続を維持します。

 トレースを慎重に配置することで、信号が正確かつ効率的に伝達され、ボードの設計により干渉や誤動作のリスクが最小限に抑えられます。


PCBはなぜ重要なのか?

PCBは、いくつかの理由から現代の電子機器の機能にとって不可欠なものである:


designed PCBs


コンパクトな設計: PCBは、複雑な回路をコンパクトにすっきりとまとめることができるため、性能を損なうことなくデバイスを小型化できます。

信頼性: PCBは、安定した接続と最小限の電気干渉を保証し、電子機器の信頼性の高い機能に貢献します。

費用対効果の高い生産: PCBは大量生産が可能なため、メーカーにとっても消費者にとっても費用対効果が高い。

耐久性: PCBは、保護層と堅牢な材料により、物理的および環境的ストレスに耐えることができ、長期にわたる性能を保証します。


PCBの用途

 プリント基板(PCB)は、現代のほぼすべての電子機器に不可欠です。民生用電子機器では、スマートフォン、ノートパソコン、テレビ、ゲーム機などに使用されています。自動車業界では、ナビゲーション、エンターテインメント、エンジン制御などの重要なシステムでPCBが使用されています。


JLCPCB PCB manufacturing


 医療分野では、PCBは心臓モニターや画像診断装置などの機器に不可欠であり、正確な診断と患者のケアを保証します。オートメーションシステムから制御パネルに至るまで、産業機械もまた、効率的な動作のためにPCBに依存しています。さらに、航空宇宙分野では、宇宙船や航空機器に高度なPCBが使用されており、過酷な条件に耐え、高性能の要求を満たすように設計されています。


結論

 プリント基板は現代のエレクトロニクスの基盤であり、私たちがデバイスに期待する機能性、コンパクト性、信頼性を実現しています。シンプルなガジェットから高度なシステムまで、PCBは私たちが暮らす相互接続された世界を可能にしています。テクノロジーが進化するにつれ、PCBの役割は拡大し続け、業界全体のイノベーションを促進し、私たちの日常生活を形作るデバイスを強化します。


PCB quote