This website requires JavaScript.

OSP(유기 솔더 보존제) 도금과 다른 PCB 표면 마감 방식 비교

블로그  /  OSP(유기 솔더 보존제) 도금과 다른 PCB 표면 마감 방식 비교

OSP(유기 솔더 보존제) 도금과 다른 PCB 표면 마감 방식 비교

Apr 2, 2025


PCB 제조 과정에서 마지막 단계 중 하나는 표면층에 노출된 구리에 표면 도금을 적용하는 것입니다. 표면 처리를 하지 않으면 구리는 시간이 지나면서 산화되므로, 이를 방지하고 납땜이 가능한 표면을 제공하기 위해 다양한 표면 마감 방식이 사용됩니다.


이 중 하나인 OSP(Organic Solderability Preservative)는 유기 화합물을 기반으로 한 유일한 구리 표면 처리 방식입니다. OSP를 PCB에 적용하려면 금속 표면 처리 방식과는 다른 적절한 저장 및 취급 방법이 필요합니다. 또한, OSP 처리가 된 PCB는 다시 작업할 때 처리된 도체의 신뢰성을 유지하기가 어려울 수 있습니다.


OSP 도금은 비용 효율성과 우수한 납땜성을 바탕으로 PCB 제조에서 널리 사용되고 있는 표면 마감 방식입니다. 하지만 이러한 장점에도 불구하고 PCB의 신뢰성과 성능을 유지하기 위해 해결해야 할 여러 과제가 존재합니다. 본 문서에서는 OSP 도금과 관련된 주요 문제점과 이를 극복하기 위한 전략을 다룹니다.




OSP 도금이란?


OSP 도금은 PCB의 구리 표면에 얇은 유기층을 적용하여 산화를 방지하는 표면 처리 방식입니다. OSP는 납땜 전까지 구리 패드를 보호하기 위해 사용되는 수용성 유기 코팅으로, 임시 보호막 역할을 합니다. 납땜 과정 중 코팅이 제거되어 깨끗한 구리 표면을 남기며, 이를 통해 견고하고 신뢰할 수 있는 전기적 연결이 가능합니다. 또한, OSP는 납과 같은 유해 물질을 포함하지 않아 환경 친화적이며 RoHS 규정을 준수하는 제조 공정에서 선호됩니다.




OSP와 다른 표면 마감 방식 비교


1.HASL (Hot Air Solder Leveling):

HASL은 주석과 납을 사용해 PCB 표면에 얇은 보호막을 형성하는 경제적인 방식입니다. 이 과정에서는 고온의 공기를 이용해 과도한 납이나 주석을 제거합니다. HASL 방식은 비용이 저렴하고 보관 기간이 길며, 필요할 경우 재작업도 가능합니다. 그러나 납땜 표면이 고르지 않고, 납을 포함하고 있어 환경 규정을 충족하지 못할 가능성이 있으며, 도금 구멍의 정밀도를 유지하기 어렵습니다.

2.납이 없는 HASL (Lead-Free HASL):

납이 없는 HASL은 기존 HASL 방식의 대안으로, 납 사용에 대한 환경적 우려를 해결하기 위해 등장했습니다. 이 방식은 주석이나 구리에 니켈을 추가해 보호막을 형성하며, RoHS 규정을 준수합니다. 기존 HASL과 비슷한 특성을 가지지만, 유해 물질이 포함되지 않아 더 친환경적인 방식으로 평가받고 있습니다.

3.ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold):

ENIG는 니켈과 금으로 구성된 두 층의 코팅을 사용하는 방식으로, 현재 가장 널리 사용되는 PCB 표면 마감 방식 중 하나입니다. 금은 니켈의 부식을 방지하며, 니켈은 기판을 보호하고 안정적인 납땜을 가능하게 합니다. ENIG 방식은 납땜 표면이 평탄하고, 보관 기간이 길며, 도금 구멍의 정밀도를 유지할 수 있다는 점에서 뛰어납니다. 그러나 비용이 높고, 신호 손실 가능성이 있으며, 블랙 패드 현상이 발생할 위험이 있습니다.

4.Immersion Silver (ImAg):

Immersion Silver는 PCB의 기본 금속에 화학적 치환 방식으로 적용되며, ENIG보다 비용 효율적이고 RoHS 규정을 준수합니다. 일반적으로 ImAg의 두께는 4~12μ 사이이며, 구리와 은이 상호작용하면서 서로 확산되는 특성이 있습니다. 이 방식은 평탄한 납땜 표면을 제공하고, 환경 규정을 준수하며, 도금 구멍의 정밀도를 유지할 수 있습니다. 또한 신호 무결성이 중요한 애플리케이션에서 낮은 신호 손실을 제공합니다. 그러나 PCB를 다룰 때 생길 수 있는 오염 문제로 납땜 품질이 저하될 수 있으며, ENIG보다는 저렴하지만 Immersion Tin보다는 비용이 더 들어갑니다. 또한 표면이 변색되거나 산화될 가능성이 있습니다.

5.Immersion Tin (ISn):

Immersion Tin은 화학적 치환을 통해 PCB의 기본 금속에 적용되며, ENIG와 Immersion Silver보다 더 경제적이고 RoHS 규정을 준수합니다. 일반적으로 ISn의 두께는 20~50μ” 사이이며, 주석과 구리가 상호작용하며 확산됩니다. 그러나 납땜 과정에서 문제가 발생할 수 있고, 주석 수염(tin whiskers)이 생길 가능성이 있으며, 저장 수명이 ENIG보다 짧다는 단점이 있습니다.

6.OSP (Organic Solderability Preservative):

OSP는 유기 화합물을 사용해 구리와 자연스럽게 결합하여 부식을 방지하는 유기금속층을 형성합니다. OSP는 납땜 표면이 평탄하며, RoHS 규정을 준수하고 납이 포함되지 않아 친환경적인 선택지입니다. 그러나 저장 수명이 짧고, PCB를 다룰 때 발생하는 오염 문제로 납땜 품질이 저하될 수 있으며, 두께를 정확히 측정하기 어렵다는 한계가 있습니다.




OSP 도금을 사용하는 경우


OSP는 새로운 코팅 기술은 아니지만, 조립 전 특수한 저장 및 취급 절차가 요구되기 때문에 금속 기반 마감 방식만큼 자주 사용되지는 않습니다. Immersion Silver 코팅과 유사하게 OSP 코팅은 낮은 신호 손실을 제공하며, 저장 수명을 염두에 두어야 합니다.

OSP는 비용 효율성과 높은 납땜 가능성이 중요한 소비자 전자기기의 단면 및 양면 PCB에 이상적입니다. 그러나 저장 수명이 길어야 하거나 가혹한 환경 조건에 견뎌야 하는 복잡하거나 다층 PCB에는 적합하지 않습니다.




OSP 도금의 장점


OSP 도금은 여러 가지 도전 과제가 있지만, 특정 PCB 응용 분야에서는 선호되는 선택지입니다. OSP는 환경 친화적 구성 덕분에 납이나 시안화물과 같은 유해 화학 물질의 사용을 제거합니다. 또한 비용 효율적이어서 대량 생산에 적합하며, 우수한 납땜 성능을 제공합니다. 특히 고밀도 PCB 및 미세 피치 구성 요소에 적합한 평탄한 표면을 제공하여 현대적인 PCB 설계에 적합합니다.

요약하면 OSP의 주요 장점은 다음과 같습니다.

  • 비용 효율적: 가장 경제적인 표면 마감 방식 중 하나입니다.
  • 환경 친화적: 납이 없고 독성이 없으며 RoHS 표준을 충족합니다.
  • 우수한 납땜 성능: 견고하고 신뢰할 수 있는 납땜 접합부를 제공합니다.
  • 평탄성: 고밀도 PCB 및 미세 피치 구성 요소에 이상적입니다.




OSP 도금의 일반적인 문제점과 해결 방법


OSP 도금은 PCB 제조에서 비용 효율성과 우수한 납땜 성능 덕분에 널리 사용됩니다. 그러나 적절히 관리하지 않으면 생산 품질에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 도전 과제가 있습니다.

1.산화에 대한 민감성

OSP 코팅은 얇아 공기, 습기, 오염 물질에 노출되면 쉽게 산화됩니다. OSP 층이 손상되면 구리가 산화되어 납땜 성능이 저하됩니다. 이러한 문제는 특히 고습 환경이나 장기 저장 시 더욱 심각해질 수 있습니다. 이를 방지하려면 OSP 처리된 PCB를 건조하고 깨끗한 환경에서 보관 및 취급해야 합니다.

2.다중 리플로우 공정에서의 내구성 부족

OSP 코팅은 단일 리플로우 공정에는 적합하지만, 여러 번의 열 사이클을 거치면 품질이 저하될 수 있습니다. 열화는 납땜 성능 저하, 불량 접합, 공극(Voids) 등의 결함을 유발할 수 있습니다. 이를 해결하려면 열 사이클이 많은 공정에는 ENIG과 같은 내구성이 더 높은 마감 방식을 사용하는 것이 좋습니다.

3.취급 및 오염 문제

얇은 OSP 코팅은 물리적 취급에 매우 민감하여 손자국, 먼지, 기름 등이 코팅을 손상시킬 수 있습니다. 이러한 손상은 납땜 품질을 떨어뜨릴 수 있습니다. ENIG과 같은 더 견고한 마감 방식과 달리, OSP는 오염 방지를 위해 신중한 취급이 필요합니다.

4.특정 플럭스와의 호환성 문제

모든 플럭스가 OSP 마감과 잘 작동하지는 않습니다. 일부 플럭스는 표면을 제대로 활성화하지 못해 납땜 불량과 결함을 초래할 수 있습니다. 따라서 제조 공정에서 OSP 마감과 호환되는 적절한 플럭스를 선택하는 것이 중요합니다.




결론


OSP 도금은 단순한 PCB 설계, 특히 소비자 전자기기에서 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 선택지입니다. ENIG이나 Immersion Silver와 같은 마감 방식만큼 내구성이 뛰어나거나 저장 수명이 길지는 않지만, 경제성과 환경 친화적인 장점 덕분에 여전히 가치 있는 옵션으로 평가받고 있습니다. 모든 응용 분야에 적합한 것은 아니지만, OSP의 한계를 명확히 이해하고 이를 관리한다면, 다양한 PCB 설계에서 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 선택지로 활용될 수 있습니다.

표면 마감 방식을 비교하면, 비용 측면에서는 Immersion Silver와 OSP가 가장 경제적이며, ENIG는 가장 비용이 많이 듭니다. 부식 저항성에서는 HASL과 Immersion Tin이 우수한 성능을 보이며, Immersion Silver는 상대적으로 낮은 성능을 보입니다. ICT(In-Circuit Test) 성능에서는 OSP가 가장 낮은 평가를 받는 반면, 다른 방식들은 유사한 성능을 나타냅니다. 도금 구멍 충전 능력에서는 HASL과 ENIG가 다른 방식보다 더 뛰어난 결과를 제공합니다.