This website requires JavaScript.

기술 안내 : BGA 설계 규칙

블로그  /  기술 안내 : BGA 설계 규칙

기술 안내 : BGA 설계 규칙

Sept 17, 2024

전자 산업이 발전함에 따라 칩 통합도가 계속 높아지고 IO 핀 수가 빠르게 증가합니다. 이에 따라 전력 소비도 증가하여 집적 회로 패키징에 대한 요구 사항이 더욱 엄격해지고 있습니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 Ball Grid Array(BGA) 패키징 기술이 도입되었습니다. 이 기술은 패키지 기판 하부에 솔더 볼 배열을 형성하여 회로의 I/O 인터페이스로 사용하고, 이를 통해 인쇄 회로 기판(PCB)과 연결합니다. 이 기술을 이용해 패키징된 장치는 표면 실장 부품의 한 종류입니다.


BGA 패키지의 응용 분야 :


application of bga packages


하지만 몇 가지 문제가 발생했습니다. 아래 그림을 살펴보겠습니다.


1. 클리어런스오 인해 잘린 BGA 패드


2. 오픈 비아가 있는 BGA 패드


issue on bga packages


기존 플러그형 비아를 사용할 때의 BGA 기능 :


conventional plugged vias


고급 일반/구리 에폭시 충전 비아인패드를 사용한 BGA 기능 :


에폭시 충전 또는 구리 페이스트 충전 비아를 적용하면 비아-인-패드(Via-in-Pad)가 BGA 라우팅에 가장 적합한 선택이 됩니다. 동시에 다층 보드 제조 장비의 발전으로 더 정밀한 BGA 패드를 만들 수 있습니다.


via-in-pad  on bga


팁 :



패드 내부의 비아는 플러그를 사용할 수 없으며, 대신 에폭시 또는 구리 페이스트(구리 페이스트는 더 나은 열 및 전기 전도성을 제공합니다)를 사용한 후, 충전된 비아 위에 도금할 수 있습니다.

위의 충전된 비아 프로세스를 사용하여 설계하는 경우 비아(내경)는 0.2mm 이상이고 패드(외경)는 0.35mm 이상으로 설계하는 것을 목표로 합니다. 자세한 내용은 PCB 제조 및 조립 기능을 클릭하세요.

다층 보드에서 일부 트레이스는 0.076mm(3 mil)만큼 좁아도 허용되지만, 가능한 한 트레이스를 최소 0.09mm 이상으로 설계하십시오.